Gira Unterputz-Radio IP

Weltweiter Empfang  direkt aus der Wand 

Das Gira UP-Radio ist seit Jahren ein Hit. Die Musik, die aus der Wand kommt, ist beliebt beim Handwerk und bei Endkunden. Deshalb hat Gira ein neues und zukunftsweisendes Unterputz-Radio auf den Markt gebracht. Es basiert auf IP-Technologie und empfngt nahezu alle weltweit im Internet verfgbaren Sender  direkt aus der Wand. Das Gira Unterputz-Radio IP berzeugt als kleines Gert mit groer Leistung und garantiert dank WLAN exzellenten Empfang sowie ein vielseitiges Hrerlebnis.

Die Inbetriebnahme und Anbindung ans Internet erfolgt beraus einfach mittels WPS (Wi-Fi Protected Setup)  schlicht per Knopfdruck  oder ber die Gira System 3000 App. Dabei werden die zwanzig vor Ort am hufigsten gehrten Sender automatisch im Favoritenspeicher hinterlegt. Die drei beliebtesten lassen sich ber die Kurzwahltasten aktivieren, alle weiteren ber die Skip-Taste. Mit der System 3000 App knnen selbstverstndlich weitere Sender hinzugefgt werden  durch eine einfache Suchfunktion oder individuell per Eingabe der entsprechenden URL. Auerdem lassen sich die Favoritenliste sortieren sowie Grundeinstellungen fr das Unterputz-Radio IP festlegen, etwa Inhalte und Darstellungsformen im Display. Zudem knnen zustzliche Informationen im Display angezeigt werden, beispielsweise der Sendername, der jeweilige Interpret samt Musiktitel oder die aktuelle Uhrzeit sowie eine Wetterprognose.

Radio, Bluetooth-Streaming und Radiowecker 

ber die System 3000 App lassen sich viele zustzliche Funktionen abrufen, etwa das Abspielen von eigenen Musik-Playlisten via Bluetooth. Auf Wunsch wird das Gira UP-Radio IP sogar zum Radiowecker. Hierbei werden die Grundeinstellungen ber die Gira System 3000 App vorgenommen, die eigentliche Bedienung  An, Aus, Schlummern  erfolgt ber das Gert selbst. Das Gira UP-Radio IP erstellt auerdem eine Wetterprognose fr den aktuellen Tag: Im Display angezeigt werden die minimale und maximale Temperatur fr die nchsten Stunden, dazu Bewlkung und Regenwahrscheinlichkeit, so dass sich Nutzer und Nutzerinnen bereits morgens vor dem Verlassen des Hauses darauf einstellen knnen. 

Anders als bei einem Broadcast Radiosignal (etwa UKW, DAB+) kann das WLAN-Signal beliebig verstrkt werden, beispielsweise durch Repeater, so dass es an der Einbaustelle des UP-Radios IP in ausreichender Qualitt vorhanden ist. Der exzellente Empfang dank WLAN garantiert in jedem Fall eine hochwertige Sound-Qualitt. Der Klang des Radios kann individuell reguliert werden: Hhen, Mitten und Tiefen lassen sich nach eigenen Vorlieben einstellen. Bedienen lsst sich das Radio ber die App bequem vom Sofa aus. Per App lassen sich auch die beiden Betriebsarten WLAN-Radio und Sonos-Steuerung einstellen. Im letzteren Fall werden die Grundeinstellungen der Sonos Lautsprecher weiterhin ber die Sonos App vorgenommen; das UP-Radio IP ist dann ein fest installierter Bedienpunkt fr die Lautsprecher, damit das Handy nicht permanent bentigt wird.

Durch die Installation direkt in der Wand ist das Gira UP-Radio IP nirgendwo im Weg, in der Kche bleibt etwa die Arbeitsflche frei, auch strende Kabel gibt es nicht. Da das Gert ber einen 230 V/AC Nebenstelleneingang verfgt, lsst sich ein gemeinsames Ein- und Ausschalten mit der Beleuchtung realisieren  zum Beispiel im Badezimmer. Diese Lsung ist besonders komfortabel, wenn das Licht ber einen Bewegungsmelder automatsch gesteuert wird.

Das Radio ist den zahlreichen Farb- und Designvarianten aus dem Gira System 55 und dem Flchenschalter erhltlich und kann deshalb in nahezu smtliche Schalterprogramme von Gira integriert werden. Damit passt sich das Gira Unterputz-Radio IP optisch der Elektroinstallation in Haus und Wohnung an.
 

Bildunterschriften:

Gira Unterputz-Radio IP_01
Gira hat ein neues Unterputz-Radio auf den Markt gebracht  es basiert auf IP-Technologie und empfngt nahezu alle weltweit im Internet verfgbaren Sender  direkt aus der Wand.

Gira Unterputz-Radio IP_02
Gira Unterputz-Radio IP_03
In den Rahmen der Schalterprogramme des Gira System 55 oder des Gira Flchenschalters passt sich das Gira Unterputz-Radio IP optisch der Elektroinstallation in Haus und Wohnung an.

Bilder: Gira